By Language / Italian
Misurazione e benchmarking delle prestazioni energetiche
La misurazione e il benchmarking rappresentano le due fasi principali del ciclo di miglioramento dell'efficienza energetica. Prima di avviare un programma di miglioramento, la misurazione e la definizione dei valori di riferimento consentono di stabilire dove e in quale misura si spreca energia. Queste due attività forniscono inoltre una base per un confronto futuro. La misurazione durante la fase di monitoraggio permette di identificare le deviazioni da correggere in modo da sostenere i risparmi. In questo corso ci occuperemo dell'accounting energetico e analizzeremo alcuni dei concetti e dei metodi riguardanti la misurazione e la definizione dei valori di riferimento. Esamineremo anche le voci riportate su una bolletta energetica e forniremo una serie di valori di riferimento per la verifica degli addebiti.
* Illustrare la contabilità energetica * Descrivere l'indice di utilizzo dell'energia e l'indice del costo energetico * Spiegare il concetto di fattore di carico in una struttura * Illustrare gli apparati e i metodi necessari per effettuare misurazioni e benchmarking in campo energetico * Elencare esempi di opportunità di efficienza energetica che possono essere individuate sulla base di misure effettuate all'interno di intervalli * Elencare i metodi di benchmarking più diffusi * Illustrare metodi di verifica del risparmio energetico
* Illustrare la contabilità energetica * Descrivere l'indice di utilizzo dell'energia e l'indice del costo energetico * Spiegare il concetto di fattore di carico in una struttura * Illustrare gli apparati e i metodi necessari per effettuare misurazioni e benchmarking in campo energetico * Elencare esempi di opportunità di efficienza energetica che possono essere individuate sulla base di misure effettuate all'interno di intervalli * Elencare i metodi di benchmarking più diffusi * Illustrare metodi di verifica del risparmio energetico